升级项目
对于使用先前版本的
FactoryTalk Optix Studio
创建的项目,可以通过升级项目来在更高版本中打开项目。在升级过程中,FactoryTalk Optix Studio
会创建项目原始版本的备份副本。
重要提示:
升级后,无法再使用先前版本的
FactoryTalk Optix Studio
打开项目。要对错误升级的项目进行还原,请参见还原项目。- 打开借助于先前版本的FactoryTalk Optix Studio创建的项目。画面上会出现一条请求升级使用中模块的消息。
- 选择升级。将显示一份有关升级过程的详细报表。
- 查看报表之后,选择继续以确认应升级该项目。
FactoryTalk Optix Studio
将升级并打开该项目。升级
版本
提供反馈