配置配方模式
使用向导配置配方模式。
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 在中间的窗格中,选择配置配方。
- 选择现有配方或创建新配方:
- 要创建配方,请执行以下操作:
- 选择新建配方。
- 编辑名称。
- 填写目标节点。目标节点定义配方模式成分。目标节点可以是包含所需变量的任何项目节点。例如,目标节点可以是:
- 模型文件夹
- 模型文件夹内的对象
- 包含一个或多个控制器中变量的节点
小贴士: 在复杂项目中,要将包含在多个节点中的变量定义为配方模式的成分,请在模型文件夹中创建一个专用对象,并在其内部添加变量。然后,在变量和成分之间创建动态链接。如果将对象选作目标节点,则可以直观地选择配方模式的成分,因为只有对象中引用的变量才显示出来。 - 选择下一步。
- 要编辑现有配方,请执行以下操作:
- 选择现有配方。
- 编辑配方属性。
- 要复制现有配方,请执行以下操作:小贴士: 通过复制现有配方,可以基于现有配方快速创建新配方。
- 右键单击可用配方,然后选择复制。
- 如果需要,编辑配方属性。
- 选择下一步。
- 选择现有数据库或配置新的数据库:
- 要使用现有数据库:
- 选择一个现有数据库。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 要创建数据库,请执行以下操作:
- 选择新建数据库。
- 如果需要,编辑名称和类型字段。
- 选择下一步。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 要复制可用的数据库:小贴士: 通过复制现有数据库,可以基于现有数据库快速创建新的数据库。
- 右键单击可用数据库,然后选择复制。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 选择要使用的配方参数。小贴士: 可以使用嵌套变量开关显示或隐藏其他变量中嵌套的变量(参数)。通过使用搜索字段,可以快速找到要选择的参数。
- 选择下一步。
- 查看设置。
- 选择退出。
模式
配方模式
提供反馈