将事件配置为生成 PDF
每个报表都有一个名为
已生成 PDF
的默认事件。为事件配置
生成 PDF
方法,以指定报表的输出文件和区域设置。- 在项目视图中,选择报表#对象。
- 在属性中的事件下面,选择已生成 PDF后面的添加新方法。
- 在展开的报表#对象下面,选择生成 PDF。
- 选择选择。
- 在属性中的方法和输入参数下面,在OutputPath中选择浏览。
- 在选择文件中,选择报表的 .xml 文件,然后选择选择。要向OutputPath分配文件,请输入一个值。例如,输入%APPLICATIONDIR%/Report.pdf以在项目的ApplicationFiles目录中生成一个Report.pdf文件。
- 在属性中,选择LocaleId后面的添加动态链接。
- 在“动态链接编辑器”中,输入区域设置。例如,输入en-US。小贴士: 文本翻译、计量单位和报表格式由区域设置确定。如果未在LocaleId中输入值,则报表会使用项目的区域设置。
PDF
pdf
提供反馈