创建非易失性存储
创建非易失性数据存储来保留特定项目节点的数据。
小贴士:
对于某些属性值,可使用动态链接。有关更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建非易失性存储对象:
- 在项目视图窗格中,右键单击非易失性。
- 选择。
- (可选)在属性中的名称中,选择以对存储进行重命名。
- 添加一个项目节点以保留其数据:
- 在属性中,选择节点旁边的。
- (可选)选择以对节点进行重命名。
- (可选)展开节点。在类别中,选择设置类别,然后创建动态链接。
- (可选)展开节点。在NodeClass中,选择节点类,或选择并创建动态链接。添加动态链接
- 通过执行以下操作之一,指定所选项目节点的新数据的保存频率:
- 在写延迟中,可通过选择来输入毫秒数。
- 在写延迟中,选择,然后创建动态链接。添加动态链接
- 通过执行以下操作之一确定是否要仅保留已存储的更改:
- 在已启用增量观察器中,设置值。
- 在已启用增量观察器中,选择。添加动态链接
非易失性
存储
项目节点
提供反馈