为会话配置空闲超时
可以使用 UI 会话的
IdleTimeoutEvent
将空闲超时应用于整个会话和画面引擎。- 在项目视图中,右键单击UI文件夹,然后选择 。UI会话# (type)将出现在项目视图中。
- 在选择了UI会话# (type)时,在属性中的闲置超时时长中,输入超时持续时间。
- 在闲置超时激活中,选择真。
- 在事件下面,选择IdleTimeoutEvent后面的添加新方法,展开命令,然后导航到在触发超时事件时将执行的命令,以选择该命令。
会话超时
提供反馈