以标准本地时区查看报警
要以标准时区查看报警,可以在
报警网格
和报警历史记录网格
中以标准 UTC 时区显示报警事件。在模板库
中为网格对象配置时区。- 选择。模板库
- 在模板库中,选择Widgets。
- 将报警网格或报警历史记录网格从Widgets拖到UI文件夹中的所需节点中。
- 在模板库中,选择关闭。
- 在项目视图中,展开报警网格,然后选择AlarmsDataGrid。
- 在属性中,展开Timestamp。
- 在文本属性中,右键单击复杂动态链接,然后选择重置值。
- 选择。更改动态链接
- 在“动态链接”窗口中,配置:
- 报警网格。展开别名,选择 ,然后选择Time变量。
- 报警历史记录网格。展开别名,选择 ,然后选择LocalTime。选择LocalTime后面的,然后键入Time。
- 选择选择。
标准时区
提供反馈