在运行时配置区域设置
在未配置用户区域设置的多语言项目中,可以在运行时通过图形对象提示用户选择会话区域设置。
使用包含 NetLogic 的自定义对象可以显示区域设置列表。在
会话
对象中选择的区域设置会更改项目的区域设置。- 选择。模板库
- 选择Widgets。
- 在组件下面,将用户编辑器拖到项目视图中的UI文件夹中。
- 在库中,选择关闭。
- 在项目视图中,展开用户编辑器#文件夹,然后将LocaleComboBox (type)拖到UI文件夹中。
- 右键单击用户编辑器#文件夹,然后选择删除。
- 在删除用户编辑器#中,选择删除。
- 在项目视图中,选择UI文件夹。
- 在项目视图工具栏中,选择,然后选择UI 会话。
- (可选)当在UI文件夹中选择了UI会话# (type)时,在属性中的区域设置中键入所需的起始区域设置。
- 在项目视图中,选择画面引擎。
- 在属性中的会话中,选择在步骤 9 中创建的UI会话 (type)。
- 右键单击所需的目标容器或页面,选择新建,然后浏览到LocaleComboBox (type)以创建实例。
- 在新实例的属性中,在事件下面的选择已更改中,选择添加新方法。
- 选择,然后选择设置变量值。
- 在VariableToModify中,选择选择节点, 。
- 在值属性中,选择正在编辑的LocaleComboBox#实例,然后选择SelectedValue。
运行时
提供反馈