创建本地化字典
创建本地化字典,以便按照用户所在地区使用的语言显示应用程序内容。本地化字典包含所有已翻译为不同语言的字符串,因此用户可选择在设计时和运行时应用程序显示的语言。
提醒事项:
当项目存在本地化字典时,它将影响所有具有
LocalizedText
数据类型的变量。为值数据类型为 LocalizedText
的变量输入值时,将显示一个建议框,其中包含可能与您输入的键相匹配的值。您可以选择一个建议并按 Enter 进行确认,或者按 Esc 关闭建议框并按 Enter 按原样插入所输入的文本。如果在
FactoryTalk Optix Studio
中创建项目时使用的是标准模板,则在默认情况下,翻译
文件夹中包含一个本地化字典。- 在项目视图中,右键单击翻译,然后选择新建。
本地化字典#
将出现在翻译
文件夹中。字典
提供反馈