从 CSV 文件导入已翻译的字符串
导入已翻译的字符串后,当前项目的本地化字典中不需要再创建和翻译字符串。从 CSV 文件导入已翻译的字符串以填充翻译表。
先决条件
CSV 文件必须符合某些规范:
- 每个键及其相关翻译必须位于一个新行中。
- 在每一行中,用双引号将键及其相关翻译引起来,并使用逗号分隔不同的键及其相关翻译。例如:"Key1", "Traduzione", "Translation"。可以使用其他分隔符。
- 第一行必须为标头。例如:"Key", "it-IT", "en-US"。
要导入已翻译的字符串,请使用模板库中可用的预定义 NetLogic。
- 在主工具栏中,选择。模板库
- 在模板库中,选择Scripts。
- 在组件中,将翻译导入器和导出器拖到项目节点或翻译文件夹中。
- 在模板库中,选择关闭。
- 在选择了导入和导出翻译时,在属性中的CSVPath中,浏览到所需的 .CSV 文件以选择它。
- 在CharacterSeperator中,选择分隔符。
- 在项目视图中,右键单击导入和导出翻译,然后选择执行 ImportTranslations。
导入
提供反馈