向用户或角色分配组
向用户和角色分配组,以创建具有所分配权限和特权的用户的层次结构。
- 在主工具栏中,选择,然后选择打开配置板页面管理用户和组。
- 在配置板页面中,执行以下任一操作:
- 在组下,将组拖到用户下的用户上或拖到角色下的角色上。还可以将用户或角色拖到组上。按住Shift或Ctrl可选择并拖动多个连续项或非连续项。
- 选择一个或多个组,选择分配给用户或角色分配,选择用户和角色,然后选择应用。
小贴士: 将在已分配给组的用户或角色旁边出现。通过在
项目视图中将组拖到用户或角色中,可以从项目视图中向用户或角色分配组。
已向用户或角色分配的组将显示在配置板页面上。
提供反馈