删除组

删除某个组会将其移除,而且向该组分配的用户将不再是该组的成员。
从配置板页面或
项目视图
中删除组。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
  2. 在配置板页面的
    下面,选择要删除的一个或多个组。
  3. 选择
    删除
    小贴士: 您还可以在配置板页面或
    项目视图
    中右键单击要删除的组,然后选择
    删除
该组将从配置板页面和
项目视图
中移除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈