添加用户
将用户添加到
项目视图
或管理用户和组
中。通过将现有用户添加到组和角色中并为用户授予权限来管理现有用户。- 在主工具栏中,选择打开配置板页面,然后选择管理用户和组。
- 在用户下面,选择添加用户。小贴士: 要在项目视图中添加用户,请在项目视图中右键单击项目节点,然后选择 。右键单击安全并选择 ,以便为用户添加文件夹。
- 在添加用户中配置用户属性:
- 名称。用户的名称。
- 密码。用户在登录应用程序时必须提供的密码。
- 区域设置。用户的区域设置。
- 语言。为用户配置的语言。
- 计量系统。用来向用户显示数据的计量系统:
- 国际单位制
- 美国惯用计量系统
- 英制单位
- 域。标识与域链接的任何用户帐户的本地Windows®用户帐户。小贴士: 通过选择用户并在属性中更改属性,可以从项目视图中配置用户属性。
- (可选)如果已创建组,请在向用户分配组下,选择要分配给用户的组。
- (可选)如果已创建角色,请在向用户分配角色下,选择要分配给用户的角色。
- 选择添加。在用户下面,将出现向用户分配的组和角色。在组下面,用户会出现在所选组下。在角色下面,用户会出现在所选角色下。
用户将显示在配置板页面和
项目视图
中的用户
下面。user
提供反馈