FactoryTalk Optix Runtime 模式
部署应用程序时,
FactoryTalk Optix
的运行模式取决于 FactoryTalk Optix
Update Server 在安装时的配置。FactoryTalk Optix
有两种模式:- FactoryTalk Optix 作为应用程序运行。当 FactoryTalk Optix 作为应用程序运行时,可通过本地画面引擎和 Web 画面引擎访问所部署的应用程序。此模式通常由登录到设备或访问 HMI 的本地用户和从 Web 客户端连接的远程用户(如果已添加 Web 画面)使用。
- FactoryTalk Optix 作为服务运行。在此模式下,FactoryTalk Optix将已部署的应用程序作为 Windows 服务运行。该服务随运行时设备一起启动,并自动运行已部署的应用程序。此模式使用Web 画面引擎,因此您必须将其添加到项目视图中。在此模式下,可使用能够通过以太网 IP 地址访问运行时设备的任意设备的 Web 浏览器与应用程序进行交互。如果没有Web 画面引擎,应用程序仍会运行,但不会显示在用户界面上。当应用程序没有用户界面(如数据网关)时,通常使用此模式。小贴士: 在“FactoryTalk OptixRuntime 即服务”模式下,不支持本地画面引擎。
小贴士:
使用“Runtime 即服务”模式的
FactoryTalk Optix 应用程序
会部署到 C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService。要使用任一运行时模式,请在运行时设备上安装 FactoryTalk Optix 运行时工具。请参见
FactoryTalk Optix 安装指南
。可以对安装进行自定义,以将 FactoryTalk Optix Runtime 作为服务进行安装。如果不将 FactoryTalk Optix Runtime 作为服务进行安装,它将默认作为应用程序进行安装。提供反馈