部署 FactoryTalk Optix 应用程序
在部署
FactoryTalk Optix 应用程序
后,Rockwell Automation
目标设备会自动运行该应用程序。对于未安装更新服务或手动传输运行时应用程序的设备,需要手动启动设备上的应用程序或将应用程序配置为自动启动。使用
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
将部署到本地或远程设备。使用 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
将仅部署到远程设备。FactoryTalk Optix Studio
使用 FactoryTalk Remote Access
将部署到远程设备。
重要提示:
如果目标设备上已在运行一个
FactoryTalk Optix 应用程序
,则部署另一个 FactoryTalk Optix 应用程序
会停止并移除已在运行的应用程序。先决条件
- 为FactoryTalk Optix的运行模式配置画面引擎。请参见配置画面引擎。
- 请确认FactoryTalk Optix 应用程序更新服务已在目标设备上运行。重要提示:FactoryTalk Optix 应用程序更新服务在作为应用程序运行时,为了正常运行,要求 TCP 端口 49100 可访问,还要求提供一个配置了密码的有效用户名。
- 请确认目标设备具备有效的许可证。重要提示: 如果目标设备未获得许可,FactoryTalk Optix 应用程序会在演示模式下运行,并在两小时后自动停止。
- 配置设备。重要提示: 配置本地或远程设备。要配置本地设备,请参见管理客户端设备。要配置远程设备,请打开FactoryTalk®Hub™并访问FactoryTalk Remote Access。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看域视图并滚动到添加设备。远程设备还必须安装并配置了FactoryTalk Remote Access运行时客户端。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看客户端配置。
- 部署FactoryTalk Optix 应用程序
- 选择已配置的设备。有关更多信息,请参见选择客户端设备。
- 如果选择的是远程设备,则必须首先与该设备建立 VPN 连接。选择或远程桌面连接(通过选择VPN)。远程桌面
- 选择。运行
- 输入目标设备的用户密码,然后选择确定。
- 要在目标设备上停止FactoryTalk Optix 应用程序,请选择。停止
目标设备上的应用程序将停止。
提醒事项:
要将 FactoryTalk Optix Studio 与目标设备分离,请关闭
FactoryTalk Optix
中的“输出”窗格。应用程序继续在目标设备上运行,但 FactoryTalk Optix
不再处于连接状态,因此消息将不再显示在“输出”窗格中。提供反馈