客户端设备上的项目加密
对安装了 FactoryTalk Optix Update Server 的任何设备上的项目进行加密。
加密操作
客户端设备基于当前硬件和
Windows
密钥生成公共加密密钥。EncryptionKey.bin
中的公共加密密钥存储在 Runtime
文件夹中的客户端设备上。加密的应用程序绑定到特定的客户端设备硬件。加密项目无法复制到其他客户端设备,也无法在其他客户端设备上运行。将加密项目导出到 USB 设备或文件夹不会对编译的项目进行加密。
小贴士:
您可以在打开项目的同时从设备上传加密的项目,即使您登录的组织与用于开发项目的组织不同也是如此。有关更多信息,请参见打开项目。
提供反馈