RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)

根据过载情况,将变量或变量列表从调用它的
RemoteVariableSynchronizer
对象中移除。
void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);

参数

variables
(IUAVariable)
要添加到调用方法的对象中的
IUAVariable
C# 对象。
variables
(RemoteVariable)
RemoteVariable
C# 对象,用于标识要添加到调用方法的对象中的一维或多维数组单元。
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
要添加到调用方法的对象中的
IUAVariable
列表。
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
要添加到调用方法的对象中的
RemoteVariable
列表。

示例

在以下示例中,从
variableSynchronizer
对象中移除变量
speed
variableSynchronizer.Remove(speed);
在以下示例中,将
10
索引变量从
arrayVariable
数组中的
variableSynchronizer
对象中移除。
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
在以下示例中,将
10.5
索引变量从
scalarVariable
多维数组中的
variableSynchronizer
对象中移除。
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈