LogicObject.GetAlias(string)

返回
IUANode
C# 对象,该对象与在参数中传递的别名所指向的节点相对应。访问已知别名所指向的节点
static IUANode GetAlias(string
aliasName
);

参数

aliasName
(string)
别名的
BrowseName

返回

IUANode
与别名指向的节点相对应的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可返回与别名
Motor
指向的节点相对应的 C# 对象,其
Speed
属性值会被读取并分配给
myMotorSpeed
变量。
小贴士:
(MotorType)
强制转换运算符将 API 返回的对象类型从
IUANode
更改为
MotorType
。如果要直接访问
refMotor
Speed
属性,此运算符非常有用。
var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈