LogicObject.GetPanelLoader(string)

返回与参数中指示的
Dynamic panel
对象相对应的
PanelLoader
C# 对象。
小贴士: 该 API 使用画面引擎在运行时自动生成的面板别名。请参见别名
PanelLoader GetPanelLoader(string
panelLoaderName
);

参数

panelLoaderName
(string)
Dynamic panel
对象的
BrowseName

返回

PanelLoader
Dynamic panel
对象相对应的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可返回与要在其中创建
Motor
对象的
PanelLoader1
对象相对应的 C# 对象。
var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈