IUANode.GetByType<T>()

返回 C# 对象,该对象与调用该方法的节点的第一个子节点相匹配,并为特定类型
T
小贴士:
在 Visual Studio 和 Visual Studio Code 中,指定确切的类型 (
<T>
) 可改进代码的智能完成情况,而且更便于在编写代码时识别错误。
在运行时,如果搜索的节点属于请求的类型,这种情况就很明显。如果搜索的节点不属于请求的类型,API 将返回
null
T GetByType<T>();

参数

T
与要返回的 C# 对象的类相对应的
IUANode
C# 类。

返回

T
与请求的节点相匹配的 C# 对象。

示例

以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与包含 NetLogic 的节点的第一个
Motor
子节点相对应:
var myMotor = Owner.GetByType<Motor>();
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈