IUANode.FindObject(browseName)
返回
IUAObject
C# 对象。返回的对象与在调用此方法的子节点中找到的第一个子对象相对应。返回的对象名称与参数相对应。IUAObject FindObject(stringbrowseName);
参数
- browseName(string)
- 要查找的节点的BrowseName。
返回
- IUANode
- 与找到的对象相对应的 C# 对象。
示例
以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与项目根节点的第一个
Motor
子对象相对应:var motor = Project.Current.FindObject("Motor"); var currentSpeed = motor.GetVariable("Speed").Value;
提供反馈