LogicObject
变量:直接访问 NetLogic 对象

每个 NetLogic 都会显示一个表示同一 NetLogic 节点的
LogicObject
变量。它对于直接访问节点非常有用。

示例

以下示例显示 NetLogic 中包含的
Speed
变量值设置为
100
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
以下示例显示向
speed
C# 整型变量分配的
Speed
变量值。
int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈