本地调试 NetLogic
通过在本地使用 Visual Studio 或 Visual Studio Code,可在本地识别、调查和修复 NetLogic 代码问题。
要远程调试 NetLogic,请参见远程调试 NetLogic。
小贴士:
NetLogic 错误在运行时在
FactoryTalk Optix Studio
日志面板中报告。NetLogic 运行时错误在运行应用程序的目标的选项卡(例如仿真器输出
)中报告。设计时 NetLogic 错误在输出
选项卡中报告。有关更多信息,请参阅外部代码编辑器文档。
先决条件
- 下载和安装 Visual Studio 或 Visual Studio Code 并将其设置为默认代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。小贴士: 如果使用 Visual Studio Code 进行调试,并且最新的 C# 插件无法按预期工作,请将 C# 插件降级为 2.4.4。
- 如果要使用 Visual Studio Code 进行调试,请安装 C# 扩展:https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp。
- 调试 NetLogic
- 在主工具栏中,选择打开 .NET 解决方案。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
- 调试:
- 运行时 NetLogic。在外部代码编辑器中,调试FTOptixRuntime,并在FactoryTalk Optix Studio中选择。运行小贴士: 可以在仿真器目标上运行项目以进行调试。
- 设计时 NetLogic。在外部代码编辑器中,调试FTOptixStudio;在FactoryTalk Optix Studio中,右键单击 NetLogic,然后选择要执行的方法。
- 停止调试器和应用程序运行时,然后编辑代码。
- 重复2。
提供反馈