搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
FactoryTalk Optix Studio 配置
设置
FactoryTalk Optix Studio
选项,以指定项目的区域设置和语言、“输出”窗格消息、功能预览、默认代码编辑器和计量单位、日志级别、字体样式、安全警告和版本控制选项。
要配置
FactoryTalk Optix Studio
:
设置选项
配置模块日志级别
入门
设置选项
配置模块日志级别
网络端口配置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。