FactoryTalk Optix 概述
FactoryTalk Optix
由不同的软件组件组成,这些组件在自动化系统的不同部分上运行。软件组件
系统 | 软件 | 说明 |
---|---|---|
(可选)外部代码编辑器 | 第三方代码编辑器,用于通过开发自定义 C# 代码来自定义、扩展或添加新功能。
小贴士:
Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
| |
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务 | 安装在目标设备上的软件,用于从 FactoryTalk Optix Studio 更新 FactoryTalk Optix 应用程序 并将其部署到目标设备。 | |
FactoryTalk Optix Runtime 服务 | 一种服务,无论是否带用户界面,都将 FactoryTalk Optix 作为服务在运行时设备上运行。在目标设备上安装运行时工具时选择此选项。 |
开发和部署工作流
提供反馈