配置徽标

添加所选徽标并将其放置在主窗口的右上角。
先决条件
获取所选择
PNG
SVG
徽标,或下载示例徽标:ra_logo.svg
  1. 配置徽标
  2. 项目视图
    中,双击
    MainWindow (type)
    将在一个单独的选项卡中打开编辑器。
  3. 将徽标文件从您的计算机拖到编辑器的主窗口区域。
    徽标将在编辑器中显示。根据徽标分辨率和主窗口分辨率,徽标可能会占用过大空间或放置的位置不正确。
  4. 属性
    中,将
    宽度
    设置为
    200
  5. 水平对齐
    设置为
    右对齐
  6. 上边距
    右边距
    设置为
    5
右上角带有徽标的主窗口
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈