配置导航面板
配置在运行时可在不同面板之间切换的导航面板。
- 在项目视图中,双击MainWindow (type)。将在编辑器中打开窗口类型。
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。导航面板将显示在主窗口中,其位置尚未确定。
- 在属性中,将水平对齐和垂直对齐设置为拉伸。导航面板占据主窗口的整个高度和宽度并覆盖徽标。
- 将上边距设置为55。导航面板不再遮盖徽标。
- 将Page1 (type)、Page2 (type)、Page3 (type)和Page4 (type)拖到导航面板1上。
包含空白页面的导航窗格
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-4-0/_images/quick_start_nav_panel_design.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈