创建变量
创建用于定义电机报警、温度和各个要素的变量。
小贴士:
可以在脱机模式下导入控制器变量,而无需手动创建变量。请参见导入控制器变量。
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 ,以创建五个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择并输入以下内容:
- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- 在项目视图中,选择Motor1Alarm。
- 在属性中,选择Int32,然后选择Boolean。变量值类型将更改为布尔值。这是以后要配置的数字量报警所必需的。
模型节点
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-4-0/_images/quick_start_variables.png/_jcr_content/renditions/original)
请记下变量的位置。
提供反馈