搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置用于模拟报警的开关
配置用于模拟 Motor1 报警的开关。
在
项目视图
中,双击
Page2 (type)
。
右键单击
Page2 (type)
并选择
新建
基本控件
开关
。
在
属性
中,在
活动
和
Motor1Alarm
变量之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在编辑器中,根据您的偏好排列
开关1
。
Page2 底部用于模拟报警的开关
在运行时,切换开关以触发报警。
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。