创建报警网格
创建报警网格,网格可显示颜色编码的可选择报警事件。
小贴士:
可以使用预先配置的报警网格,而无需从头开始创建。有关更多信息,请选择 ,然后选择 。
模板库
- 创建报警网格和控件面板:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在面板上,选择 并输入AlarmGridPanel。
- 创建四个报警网格文本列:
- 选择列旁边的 ,然后选择文本列。
- 对这些列进行重命名,方法是将光标悬停在每列上,选择 并输入以下内容:
- TimestampColumn
- NameColumn
- SourceVariableColumn
- MessageColumn
- SeverityColumn
- 创建三个报警网格图像列:
- 选择列旁边的 ,然后选择文本列。
- 对这些列进行重命名,方法是将光标悬停在某一列上,选择 并输入以下内容:
- ActiveColumn
- AcknowledgedColumn
- ConfirmedColumn
提供反馈