创建速度仪表和标签
创建显示所选电机的速度相关信息的 UI 元素。
- 创建速度仪表:
- 在项目视图中,右键单击MotorSpeedPanel,然后选择 。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入SpeedGauge。
- 在属性中,在值和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建速度标签:
- 在项目视图中,右键单击MotorSpeedPanel,然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入SpeedLabel。
- 在属性中,将文本设置为Speed。
- 创建速度值标签:
- 在项目视图中,右键单击MotorSpeedPanel,然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入SpeedValueLabel。
- 在属性中,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈