创建标签

创建以针对登录用户的区域设置调整的格式显示温度的标签。
  1. 创建标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      TemperatureLabel
  2. 创建标签变量:
    1. 属性
      的顶部,依次选择
      Add
      模拟量变量
    2. 使用
      EU 模式
      本地化
      模拟量变量1
      属性和实际
      模拟量变量1
      变量之间创建复杂动态链接。
      DynamicLink
      ProjectName
      模型
      模拟量变量1
      Configure
      EU 模式
      本地化
  3. 使用字符串格式器在
    文本
    模拟量变量1
    之间创建复杂动态链接:
    字符串格式器1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    模拟量变量1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    模拟量变量1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈