开发用于设置标签文本的 NetLogic

此运行时 NetLogic 用于更改标签的文本。可以通过 MouseClickEvent 事件触发 NetLogic。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 开发 NetLogic
  2. 项目视图
    中,右键单击
    NetLogic
    文件夹,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  3. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  4. 使用以下代码替换现有
    RuntimeNetLogic1
    类以编辑 NetLogic。请参见编辑 NetLogic
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈