创建联系表单界面
创建联系表单界面并将其与 NetLogic 集成。
- 在项目视图中,展开UI。
- 创建标签:
- 创建四个标签,方法是右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择并输入以下内容:
- ContactForm
- EmailLabel
- SubjectLabel
- BodyLabel
- 选择ContactForm,然后在属性中将文本设置为Contact Form。
- 选择EmailLabel,然后在属性中将文本设置为Email。
- 选择SubjectLabel,然后在属性中将文本设置为Subject。
- 选择BodyLabel,然后在属性中将文本设置为Body。
- 创建文本框:
- 创建三个文本框,方法是右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 对这些文本框进行重命名,方法是将光标悬停在每个文本框上,选择并输入以下内容:
- EmailBox
- SubjectBox
- BodyBox
- 创建“发送”按钮:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入SendButton。
- 在属性中,将文本设置为Send。
- 在事件视图中,设置MouseClickEvent,选择,然后选择 。
- 在以下二者之间创建动态链接:
- replyToAddress和 。
- mailSubject和 。
- mailBody和 。
有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 排列界面元素。
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-4-0/_images/contact-form-layout.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈