创建数据库
在开始查询前,必须先将表添加到数据存储。
- 在项目视图中,右键单击数据存储,然后选择嵌入式数据库或ODBC 数据库。
- 在属性中,选择表旁边的。
- 添加三个采用 Int16、Int32 和 Float 数据类型的表列:
- 在已创建的表格下面,选择列旁边的。
- 选择列旁边的BaseDataType,然后选择Int16。
- 选择列旁边的。
- 选择列旁边的BaseDataType,然后选择Int32。
- 选择列旁边的。
- 选择列旁边的BaseDataType,然后选择Float。
提供反馈