创建 OPC UA 客户端
创建一个 OPC UA 客户端,用于从服务器项目获取翻译和面板,并用这些翻译填充客户端项目。
- 在项目视图中,右键单击OPC-UA文件夹,然后选择 。
- 在属性中,配置 OPC UA 客户端:
- 将启动时同步节点 ID设置为真。
- 将服务器端点 URL设置为 OPC UA 服务器的端点 URL属性值。小贴士:端点 URL属性值在 OPC UA 服务器配置期间设置。请参见创建 OPC UA 服务器。
- 在属性窗格中,添加运行时配置1:
- 选择运行时配置旁边的。
- 在运行时配置1下面,在本地目标节点和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将远程源节点设置为/Objects/。ServerProjectName/UI/Panels
- ServerProjectName
- 项目的名称。例如,ImportTranslationsServer
- 将内容同步模式设置为仅导入。
- 将包含远程源节点设置为真。
- 在属性中,添加运行时配置2:
- 选择运行时配置旁边的。
- 在运行时配置2下面,在本地目标节点和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将远程源节点设置为/Objects/。ServerProjectName/Translations
- ServerProjectName
- 项目的名称。例如,ImportTranslationsFromAnotherProjectServer
- 将内容同步模式设置为Import only。
提供反馈