创建用于生成报表的按钮
通过按下按钮生成 PDF 报表。
先决条件
- 创建用于生成报表的按钮
- 创建按钮:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择 并输入GenerateReportButton。
- 在属性中,将文本设置为Generate Report。
- 配置按钮:
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的 ,然后选择 。
- 在方法参数下面,设置OutputPath属性值。输入要将报表保存到的文件路径。例如,输入:C:\Users\user_name\Documents\Reports\Report.pdf
- user_name
- 您的 Windows 用户名。例如,JohnDoe
提供反馈