创建受约束变量
创建将与仪表关联的具有上限值和下限值的变量。
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在变量上,选择并输入ConstrainedVariable。
- 在属性中,将ConstrainedVariable (Int32)设置为30。
- 右键单击ConstrainedVariable,然后选择 。
- 在EURange下面,设置属性:
- 将约束设置为真。
- 将上限设置为50。
- 将下限设置为20。
提供反馈