搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
向用户组显示对象
使图形对象仅可供特定用户访问。
先决条件
添加您希望仅向特定用户组显示的图形对象。
例如,创建只有管理员组的成员可以看到的
AdminPane
对象。
向用户组显示对象
在
项目视图
窗格中,选择图形对象。
例如,选择
AdminPane
。
在
属性
窗格中,在
可见
属性和
别名
{会话}
会话
组
TargetGroup
之间创建动态链接。
TargetGroup
您希望向其显示图形元素的用户组。例如,
管理员
。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
图形对象的
可见性
属性为布尔值。如果在运行时当前用户属于所选组,则该属性在运行时的值将设置为
真
,该对象在 UI 中可见。
开发特定于用户的界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。