创建报警
创建指示传送带机架故障的报警。
- 创建输入变量:
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在变量上,选择 并输入ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable:
- 选择ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable,在属性中选择Int32,然后选择Boolean。
- 创建报警:
- 在项目视图中,右键单击报警,然后选择 。
- 将光标悬停在报警上,选择 并输入ConveyorChassisMalfunction。
- 配置报警:
- 在属性中,在输入变量和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将消息设置为Conveyor chassis malfunctioned。
提供反馈