创建用于筛选日期和时间数据的界面
创建两个用于根据电机的制造日期和时间对电机进行筛选的字段。
- 创建自字段:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入FilterFromDateTime。
- 在属性中,将值设置为最早的电机制造日期。小贴士: 创建电机对象类型和对象实例时,将设置电机制造日期。
- 创建至字段:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入FilterToDateTime。
- 在属性中,将值属性设置为最新的电机制造日期。小贴士: 创建电机对象类型和对象实例时,将设置电机制造日期。
- 创建标签:
- 创建三个标签,方法是右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择并输入以下内容:
- FilterDateTimeLabel
- FilterFromDateTimeLabel
- FilterToDateTimeLabel
- 选择FilterDateTimeLabel,然后在属性中将文本设置为Filter motors by manufacture date。
- 选择FilterFromDateTimeLabel,然后在属性中将文本设置为From:。
- 选择FilterToDateTimeLabel,然后在属性中将文本设置为To:。
- 将数据网格设置为可筛选:
- 选择MotorDateTimeGrid。
- 在属性中,使用字符串格式器在查询属性与至和自对象值之间创建高级动态链接。
- 格式
- SELECT * FROM Model WHERE ManufactureDate BETWEEN {0:sql_literal} and {1:sql_literal}
- {0} DynamicLink
- 。
- {1} DynamicLink
有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈