创建用于筛选数字数据的界面
创建用于根据输入的查询对电机属性进行筛选的文本框。
- 创建查询筛选器文本框:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在文本框上,选择并输入NumericFilterTextBox。
- 在属性中,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将占位符文本设置为SELECT * FROM Model WHERE。{Conditions}
- 创建查询筛选器标签:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入NumericFilterLabel。
- 在属性中,将文本设置为Filter motors:。
提供反馈