创建电机对象

创建示例电机对象数据以填充数据网格。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    对象
  2. 将光标悬停在对象上,选择
    Edit
    并输入
    Motor
  3. 添加和配置变量:
    1. 属性
      的顶部,通过依次选择
      Add
      变量
      添加三个变量。
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • Speed
      • Acceleration
      • ManufactureDate
    3. 选择
      ManufactureDate
      旁边的
      Int32
      ,然后选择
      DateTime
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
  4. 将模型对象转换为对象类型:
    1. 类型视图
      中,双击
      模型
    2. 项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      类型视图
      中。
  5. 创建和组织电机对象实例:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      文件夹
    2. 将光标悬停在文件夹上,选择
      Edit
      并输入
      MotorObjects
    3. 项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      MotorObjects
      文件夹中。
    4. 将光标悬停在
      Motor
      上,选择
      Edit
      并输入
      FaultyMotor
    5. 通过在
      项目视图
      中将
      MotorType
      类型视图
      拖到
      MotorObjects
      文件夹中,创建九个电机对象实例。
    6. 对于每个电机对象实例,设置
      Acceleration
      ManufactureDate
      Speed
      变量值。
      小贴士: 可以采用正确的格式输入任何数据。这些数据将用于填充数据网格。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈