系统
查看可视化项目的系统功能、系统要求和应用程序说明。
FactoryTalk®Optix™
是一个可视化平台,通过现代化技术、创新设计和模块化部署加快价值交付。FactoryTalk Optix
提供新级别的协作、可扩展性和互操作性,以实现您的 HMI 愿景。支持云的工作流允许通过内置的更改跟踪和版本控制从任何位置进行协作。与
FactoryTalk Remote Access
的集成可以保证从任何位置和从可选的 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
安全地执行安装、故障排除和更新。使用面向对象的强大原则和新型响应式对象来定义 FactoryTalk Optix 应用程序
,而无需指定显示大小。FactoryTalk Optix
使用集成的 C# API 在设计和运行时提供出色的 OPC UA 支持和可扩展性。使用内置的仿真器,或者部署自己的 FactoryTalk Optix 应用程序
。FactoryTalk Optix
发行说明包含以下部分:提供反馈