在 Windows 设备上对权利进行主机转换
如果必须更换 Runtime 设备,请对 Runtime 权利执行主机转换到其他设备。
- 在运行时设备上,导航到安装运行时工具所在的C:\Program Files\Rockwell Automation\EntitlementManager。
- 双击EntitlementManager.exe文件。
- 在权利管理器的已安装权利下,选择要进行主机转换的权利。
- 选择主机转换。小贴士: 要查看权利的详细信息,请选择详细信息。
- 此时不再为运行时设备激活权利,可以将其分配给其他设备。提醒事项: 如果设备由于任何原因而无法工作,您将无法通过权利管理器执行主机转换过程。或者,您也可以联系技术支持团队,请求对权利密钥进行主机转换。
提供反馈