在 Ubuntu 22.04 设备上对权利进行主机转换
使用以下命令对权利进行主机转换,以便在其他设备上使用:
提醒事项:
在此过程中,权利序列号 XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 显示为占位符。
- 在终端中,输入sudo ./FTOptixEntitlementCli --rehost --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX。将显示消息Entitlement rehosted successfully。
- (可选)要查看更新的权利,请在 FactoryTalk 登录页面中选择。提醒事项: 您必须是管理员或所有者才能查看权利状态。
提供反馈