在脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime
如果 Runtime 设备未连接到 Internet,则需要完成 Runtime 权利脱机激活。
提醒事项:
在以下说明中,权利序列号 XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 用作占位符。
- 在脱机设备上生成ActivationRequest文件。
- 通过联机设备上的 outputActivationRequest 文件,使用 ActivationRequest 生成entitlementFile。
- 将entitlementFile传输到脱机设备。
- 激活之前在联机设备上激活的entitlementFile。提醒事项: FTOptix 权利管理器 CLI 程序包含一个激活请求文件,可将该文件传输到联机计算机以继续进行联机激活。
- 在 FactoryTalk Optix 登录页面中,选择,然后从属于组织的权利列表中复制权利序列号。
- 要允许激活权利,请启动自安装 shell 脚本 FTOptixEntitlementCli.sh。在终端中,使用--outputActivationRequestFile命令生成带有.req扩展名的激活请求文件:sudo FTOptixEntitlementCli --offlineActivate --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX --outputActivationRequestFile .。提醒事项: 跟在--outputActivationRequestFile后面的句点表示在当前文件夹中创建了一个XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req文件。此文件包含传输数据所需的所有参数。提醒事项: 只有超级用户可以安装 FactoryTalk Optix 权利管理器 CLI 程序以激活权利。
- 将激活请求文件存储在一个可以轻松找到的位置,以便以后传输到联机设备。为此,请输入激活请求文件的位置路径和序列号sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile /foldername1/foldername2/XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req,然后将生成的.req传输到联机设备。
- 输入sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req --outputEntitlementFile .
- 在行 的末尾添加--outputEntitlementFile .以激活权利:sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile /foldername1/foldername2/XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req --outputEntitlementFile .
- .ent文件会生成:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.ent。然后,FactoryTalk Optix Runtime 将读取此文件,以检查权利是否可用。
- 输入sudo FTOptixEntitlementCli --offlineActivate --entitlementFile XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.ent
- 此时将成功导入权利。
- (可选)要查看更新的权利,请在 FactoryTalk 登录页面中选择。提醒事项: 您必须是管理员或所有者才能查看权利状态。
提供反馈