在联机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime
如果 Runtime 设备已连接到 Internet,则需要完成 Runtime 权利联机激活。
提醒事项:
在以下说明中,权利序列号 XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 用作占位符。
- 要允许激活权利,请启动自安装 shell 脚本 FTOptixEntitlementCli.sh。提醒事项: 只有超级用户可以安装 FactoryTalk Optix 权利管理器 CLI 程序以激活权利。
- 在终端中,输入sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX。
- 输入sudo FTOptixEntitlementCli --showInstalledEntitlement以查看权利详细信息。
提供反馈