在 Ubuntu 22.04 设备上设置 FactoryTalk Optix 运行时工具
提醒事项:
FactoryTalk Optix 运行时工具目前支持 Ubuntu 22 x64 CPU。
用于 Ubuntu 22.04 的 FactoryTalk Optix 运行时工具由 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务和 FactoryTalk Optix 权利命令行界面 (Command Line Interface, CLI) 组成。
- 安装和更新 Ubuntu 桌面 22.04。
- 输入下列命令:
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install libxcb-cursor0
- cd ~/Downloads
- tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gz此安装包中包含两个文件:
- FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh文件,用于安装更新服务。
- FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh文件,用于安装权利管理器。提醒事项: 请参见在 Ubuntu 22.04 设备上激活 Runtime 权利,以了解有关权利激活过程的更多信息。
- chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh重要提示:
- 如果使用 Rockwell Automation 驱动程序,请输入sudo apt-get install libglib2.0-bin
- 如果使用开放数据库连接 (Open DataBase Connectivity, ODBC) 驱动程序,请输入sudo apt-get install libltdl7
- 如果在 FactoryTalk Optix 应用程序中使用本地画面引擎,请输入sudo apt-get install libevent-dev
小贴士: 要在静默模式下运行脚本,请添加-s标志:./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh -s。如果您不想与脚本交互,但希望自动执行各种操作,则静默模式非常有用。
- 重新启动 Ubuntu 并继续激活权利。
提醒事项:
如果项目包含视频播放器,请使用
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
命令安装其他软件包。提供反馈