在 Windows 联机设备上安装 FactoryTalk Optix 运行时工具
下载运行时工具安装包后,请安装运行时工具。
提醒事项:
如果运行时设备未连接到 Internet,则无法从 FactoryTalk Optix 登录页面下载安装包。将安装包下载到联机设备,然后通过 USB 驱动器将其传输到运行时设备。
- 下载完成后,选择打开以打开下载文件夹。
- 在下载文件夹中,双击 FactoryTalk Optix Runtime Tools .exe文件,然后等待安装过程完成。现在,FactoryTalk Optix 应用程序更新服务和 FactoryTalk Optix 权利管理器已完成安装。
提醒事项:
如果项目包含链接到 MySQL Server 的 ODBC 数据库,请安装
MySQL ODBC 连接器
附加软件包(可从 Microsoft 产品页下载)。
提醒事项:
如果项目包含链接到 SQL Server 的 ODBC 数据库,请安装
用于 SQL Server 的 ODBC 驱动程序 17
附加软件包(可从 Microsoft 产品页下载)。
小贴士:
要在静默模式下安装 FactoryTalk Optix Studio 或 Windows 运行时工具,请在 Windows 命令提示符终端中通过相应地替换
<version>
占位符来运行以下脚本。FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
如果您不想与脚本交互,但希望自动执行各种操作,则静默模式非常有用。
提供反馈