在单个设备上安装多个 FactoryTalk Optix Studio
所安装的多个 FactoryTalk Optix Studio 版本可以在单个设备上共存:较新的版本不会自动替换较旧的版本。
一个设备可以同时将多个 FactoryTalk Optix Studio 实例存储在
存储库中以版本号命名的单独文件夹中。
提醒事项:
可以同时运行多个 FactoryTalk Optix Studio 安装。
多个 VPN 网络接口随与其相关的 FactoryTalk Optix Studio 一起安装。
提醒事项:
如果您尝试在其他 FactoryTalk Optix Studio 实例中打开同一个项目,则会显示一条警告并阻止您打开它:
该项目与当前在 FactoryTalk Optix Studio 另一实例中打开的项目同名
。通过选择
,可以从每个 FactoryTalk Optix Studio 实例登录到 GitHub。当您不再需要某个 FactoryTalk Optix Studio 实例时,请将它和相关的 VPN 网络接口卸载。
在安装较新版本的 FactoryTalk Optix Studio 时,将出现一个对话框,提示您选择是否覆盖旧安装。
提供反馈